This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1512968/dlp-alc-lightcrafter-sdk

部件号:DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:DLP2010

工具/软件:

很荣幸地帮助我们完成实验室中使用的 DLP LightCrafter Display 2010器件。 几个月前它正常运行、但不幸的是、它现在无法完全开机。

‘已验证了电源和连接、但设备没有显示任何寿命迹象-插入电源时、"接通"指示灯不会亮起。 我们想知道、在假定设备不再可用之前、我们是否可以尝试其他任何故障排除步骤或恢复选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    请告知在正常工作和现在之间发生了哪些变化。

    此装置是否已重新编程?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    这是一款较旧的投影仪、最近未被使用、因为我们一直专注于准备将要使用它的实验的其他方面。 这是我几个月前测试过的、当时工作非常顺利。

    遗憾的是、我无法确定当时和现在之间的任何变化 、因为没有对装置进行任何修改或重新编程。 在某种程度上可能会暴露于不正确的电压下、但据我所知、在这段时间内、它没有接通电源或供电。

    谢谢、
    Anna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我会将此票证分配给我们的另一位 DLP2010芯片组专家。

    从硬件的角度来看、如果您可以帮助我们查看这些内容、我确实有一些问题?
    请参阅 此投影评估模块(EVM)的用户指南 、为解答这些问题提供帮助。

    1. 请耐心听我说、 您使用的是什么电源? 它是否以足够的电流提供正确的电压(即、是否满足电源要求)? 浪涌电流在上电时是否存在任何可能导致其欠压或关断的压降?
    2. 您使用的是什么电源? 直流电源、交流适配器? 还有别的吗?
    3. 使用示波器或电压表/万用表探测输入接口怎么样? 我们是否看到从连接器到任何其他 IC (例如电压转换器或电源正常状态指示灯 LED)的输入电压?
    4. 如果其中一个数据表中有上电序列、您在示波器上看到的上电序列是否匹配良好?

    我将让我们的专家从这里开始、希望我的一个问题是适用的。 谢谢!!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、  

    请确认可以正确看到以下上电序列:

    如果这是正确的、您可以尝试在此处找到的引导诊断固件: www.ti.com/.../1.0.0

    此致、

    最大值