This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3310:SO#369119/DLP3310AFQM 运行问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1510485/dlp3310-so-369119-dlp3310afqm-operation-problem

器件型号:DLP3310

工具/软件:

尊敬的技术支持:

美好的一天!

请验证 DLP3310AFQM 并提供正常运行指导。
或者确认是否可以被视为有缺陷?
     
     INV#84197546 595-DLP3310AFQM 2个 PCB 中的1个(Mouser PO# 029-7R905)

发票

已发货

客户编号

客户名称

客户 PO

器件型号

已发货数量

签发 COO

生产日期代码

事务日期代码

批次代码

供应商
PO

供应商名称

正确接收

已选择

发行本

PO

Rec Ibn

需要直流电

首选 DC

微型卷带

84197546

2025年04月21日

61C4338.

Osamu YAGOSHI

35556646.

595-DLP3310AFQM

2.

TW

2321  

2321  

3376146AKT  

5951.

德州仪器(TI

2024年02月16日

2025年04月21日

3953RR

029-7R905

R17EJU


     
     每个客户1项项目行。
     请确认商品是否有缺陷?
     x -checked、1正常。 只有1项有错误。
     PLZ 建议、谢谢

 

我在4月24日星期四收到了他们,但其中一个是有缺陷的。

有很多垂直的白点。 我希望您给我送一个替换件。

       

Mouser 器件型号:

595-DLP3310AFQM

制造商器件型号:

DLP3310AFQM

制造商:

德州仪器(TI

说明:

显示驱动器和控制器0.33英寸1080p DLP&寄存器;数字微英里

生命周期:

-

数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dlp3310.pdf?ts = 1746602827021


客户信息:
              Osamu YAGOSHI
              WAKABACHO 1-24-30-7315
              Tachikawa-Shi, 13  
              日本
              090 600 1346


     
此致、
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    客户能否帮助回答以下问题以帮助进行故障排除。

    1. 客户是否在将这些 DLP3310AFQM 安装到自己的定制系统中? 或者、这是 TI EVM/系统
    2. 是否两个 DLP3310AFQM 安装在具有相同硬件和光学元件的同一个系统中?
    3. 在显示白点的器件中、您是否经常看到所有类型内容(包括启动界面、TPG、外部视频)上的白点?  

    此致、

    陈方安生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的验证和指导。

    将要求客户提供更多详细信息

     

    此致、
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sear Alex、

    请参阅以下来自客户的回复、

    1. 您是在自己的定制系统中安装此 DLP3310AFQM?还是在其中安装

         TI 的 EVM/系统?>>我将其安装在由 xgimi 制造的投影仪 Haro wk03A 中。

    1. DLP3310AFQM 安装在具有相同硬件的同一系统上

         和光学元件?>>第二个也安装在与相同的投影仪中  1并且正常。

        3.关于可见的白点,你总是会看到

         具有任何类型内容(包括飞溅、TPG 和)的白点

         外部视频?>>我将它安装在由 AladdinX 和它的 POPIN Aladdin2上

         显示白线。

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请帮助验证并提供指导。

    此致、

    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    由于他们在同一系统上安装了相同的 DMD、一个工作正常、另一个工作正常、因此 DMD 似乎存在问题。 无法正常工作的 DMD 可被视为有缺陷。

    此致、

    陈方安生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    已注意到。 非常感谢。

     

    此致、
    Manuel