This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP670S:有关微镜倾斜角误差以及屏幕上出现彩色条纹的原因的问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1503226/dlp670s-questions-about-the-tilt-angle-error-of-the-micro-mirror-and-the-causes-of-the-color-stripes-on-the-screen

器件型号:DLP670S

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:  

我目前使用的是 DLP670、因此非常感谢您的帮助、因为我不知道我使用光学设置观察到了什么。  

 

如图所示,我把镜头放在与白色平面的棱镜的 A 侧。 透镜使用非常小的孔径(F-16)、并将 DMD 设置为全白。 此时、可以通过棱镜的 B 侧看到沿 DMD 表面微镜着陆边缘方向的三个色带。

 

条纹具有以下特征:

  1. 当屏幕旋转时、条纹会随之旋转。
  2. 随着镜头光圈的增大、条纹会逐渐变宽并相互重叠

对于这种现象、我添加了另一组比较实验、将 DMD 设置为全关、然后通过90°旋转屏幕、以便此时微镜着陆边缘的方向与之前实验的方向一致。 在棱镜的 B 侧也观察到色带,除了光和暗条纹的分布是反向的。

对于这种现象、我有以下猜测:理论上、微镜只应在打开状态下倾斜着陆边沿的侧面、在关闭状态下、着陆边沿的侧面实际上是否存在轻微的倾斜角偏差? 这种轻微倾斜可能会导致光栅衍射现象

这一预测的一个主要原因是,镜子的着陆边缘在实验1和实验2的另一个状态是完全相反的,而边缘的亮度和暗分布也是完全相反的,这显示出一定的规律性和一致性。

期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeb,

    感谢您发送编修。  我需要咨询我们的光学团队。  这个周末是美国复活节假期,所以很可能是下周初,我才能有时间和他们在一起。  感谢您的耐心。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeb,

    我很抱歉在复活节假期后忽略了这个问题。  我向您发送了一个朋友邀请、并希望与您建立直接电话呼叫。  再次为忽视这一点道歉。

    菲齐克斯