This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:HDMI 连接

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1514937/dlpc4430evm-hdmi-connection

器件型号:DLPC4430EVM

工具/软件:

早上好、

通过 HDMI 将 Raspberry Pi 连接到 EVM。 Raspberry Pi 具有微型 HDMI 输出、 EVM 上提供哪种 HDMI 输入? 使用哪种类型的连接器?

此致、

Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miriam、

    DLPC4430EVM 套件随附一个具有标准 HDMI 连接器的前端 IT6802电路板。 前端板上 HDMI 连接器的器件型号为10029449-111RLF。  

    您还可以参考 DLPC4430EVM 电路板设计文件。  

    此致、

    Lori