This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3421:DLPC3421 HD (FPGA)解决方案查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3421, DLP160CP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1513646/dlpc3421-dlpc3421-hd-fpga-solution-inquiry

器件型号:DLPC3421
主题中讨论的其他器件: DLP160CP

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

之前、我的同事就 DLPC3421与 DLP160CP 的高清解决方案事宜联系了您。 您提供了相应的 FPGA 版本和3421固件。

但是、当我尝试通过 API 控制3421时、我只能在您的网站上找到非 FPGA 版本的"DLPC3421软件编程人员指南"。 您能否提供包含 FPGA 支持的高清版本文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们将对此进行研究、然后返回给您。

    谢谢您、

    John