主题中讨论的其他器件:ALP
工具/软件:
我使用的是10年前通过 DLi & Vialux 购买的 Discovery 4100。
最近、它似乎以非线性方式呈现灰度、在128/255和64/255灰度值处有明显的步长。
我已经检查了输入到 DLI ALP 高速.DLL 接口的测试图像、该图像符合预期:

观察 DMD 在执行 慢速(5秒)单序列时、我可以看到:
e2e.ti.com/.../20250512-170116_2D00_1.mp4
我对非黑场的3种强度感到担忧。
在第一个非黑色字段上:深色部分看起来正确。 光部件似乎是第一个字段和第二个字段的预期内容的组合。 我没想到第二个领域会对第一个领域产生任何影响。
我猜这是 Discovery 4100的某个地方的故障、但我不确定。 我还不了解 Discovery 4100内部组件。 威尔迪猜测:DMD 驱动器电源导轨可能超出容差范围。
有人见过这样的东西吗? 我正在寻找想法和备用 Discovery 4100以供换用。