请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC7540EVM Thread 中讨论的其他器件: DLP650TE、 DLPC7540
工具/软件:
您好~
在我的应用中、当通过 HDMI 投影单像素水平线和单像素垂直线时、显示屏会呈现摩尔效应、表现为波浪闪烁。
我的硬件架构是 ITE6807 + DLPC7540 + DLP650TE、软件/硬件设计基于 TI 的 DLPC7540EVM 平台。 信号源设置为3840×2160@60Hz、8位 RGB 格式。
我想知道在这些情况下如何解决该问题?