This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:是否可以使用"永久配置器件"?对 TPLD1202进行多次编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1515396/tpld1202-can-tpld1202-be-programmed-multiple-time-with-permanent-configure-device

器件型号:TPLD1202

工具/软件:

您好、

我目前使用的是 TPLD1202RWBEVM。  

我尝试在我的开发板上对 TPLD1202进行编程并进行测试、但在 tpld1202编程后、它需要关闭我的评估板电源。 因此、需要使用 "Permanent Configure Device"选项对其进行编程。  

但是、我们可能需要根据评估板上的结果更改逻辑。  

我曾多次尝试使用  TPLD1202RWBEVM 在同一个 TPLD1202上使用 "Permanent Configure Device"进行编程(当然、如果可以重新编程、输出端会发生明显变化)。 但是、我们无法成功对器件进行编程、因为始终会发生以下情况:

"哦、Snap! 上次更改导致异常..."

读取详细信息时会发生以下情况:

"编程的 CRC 与给定的 CRC 不匹配。 预期 e668接收到送纸"

我想知道此器件是否支持使用 "永久配置器件"进行多次重新编程?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tee:

    否、这些器件不是一次性可编程的。 所有 TPLD 都是一次性可编程且具有永久配置。 如果您需要 在测试期间对器件进行永久编程、则需要用空白样本替换器件、以测试不同的配置。

    此致、

    Ian