This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:闪存中的最大图形数

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710LC, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1516240/dlpc3479-maximum-patterns-in-flash

器件型号:DLPC3479
Thread 中讨论的其他器件:DLP4710LC

工具/软件:

您好 TI、

我们在 DLP4710LC/DLP3479上使用8位单声道图案。 我们想知道闪存中可以存储多少个8位单声道图形的上限。 我们对模式有一些疑问、如下所示。

1、数据表显示,闪存中可以存储超过1000种模式。 这是否意味着1位模式?

2.我们可以在闪存中存储最多8位单声道模式的多少个?(128个模式?)

3、所需模式上限的原因是什么?(受固件限制?)

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    为了前置所有这些信息、我想确保您了解内部图案模式-存储图案-仅为1D 图案(行或列)。    如果您不确定什么是1D 模式、请参阅常见问题解答。 对于 DLP4710LC DMD、这是一款1920 x 1080像素 DMD、因此 1位水平图形应为1080位数据、1位垂直图形为1920位数据。  现在、对于 8位图形、每个像素都有8种状态、水平8位图形需要1080字节、垂直图形需要1920字节的数据。 如您所见、垂直图形的存储空间越来越大、而且存储的空间越来越少。

    立即查看您的问题:

    1、数据表显示,闪存中可以存储超过1000种模式。 这是否意味着1位模式?

    DLPC34xx 控制器可支持1MB 至128MB (16MB)闪存存储器    、如 DLPC3479数据表第7.3.4.1节 SPI 闪存接口中所述、"所需的最小闪存大小取决于所使用的固件的大小。 固件大小取决于多种因素、包括序列数、查找表和启动界面图像。" 这意味着图形的空间正在改变、但通过  DLPC3479的固件选择器工具实现的现有固件约为5.5MB。 最大16MB、剩余10.5MB。 我们可以制作多少个8位(1字节)垂直图形(使用16MB 闪存)? 5000多个垂直8位图形、请记住垂直图形大于水平图形。

    2.我们可以在闪存中存储最多8位单声道模式的多少个?(128个模式?)

    请参阅上一个答案。

    3、模式上限的原因是什么[决定]?(受固件限制?)

    抱歉、我想了解、您在哪里看到"上限"? 如果您指的是每个图形集可以存储的图形数量- 软件编程人员指南 中的  表3-82和3-83 -这是一个复制错误、您可以参阅常见问题解答、其中包含 DLPC3479 1位/8位设置的正确表。

    此致、

    Aaron