请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2021-Q1 Thread 中讨论的其他器件: DLP2021AM263Q1EVM
工具/软件:
1、DLP2021AFQUQ1器件是通过回流焊还是通过锁定在 PCB 板上产生?
2、DLP2021的热焊盘 是否是 PCB 上直接裸露的铜? 还是通过在结构中添加导热硅垫来实现散热?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
1、DLP2021AFQUQ1器件是通过回流焊还是通过锁定在 PCB 板上产生?
2、DLP2021的热焊盘 是否是 PCB 上直接裸露的铜? 还是通过在结构中添加导热硅垫来实现散热?
尊敬的 Kerwin:







此致、
Michael Ly
Kerwin、
我们再加一句、以防将来出现混淆。 上面的第一个图显示了机械电气接口的下载链接、即 DMD 通过机械接口安装到 PCB 的方式。
下载 DLPR103 (这是我们针对该程序集的文献编号)后、您将在解压缩存档文件时看到以下内容:

请在网络浏览器中打开 README html 文件。
仔细按照入门说明进行操作、并使用步骤4中提供的链接将您引导至另一个页面、该页面显示了用于将 DMD 连接到 PCB 的机械部件供应商。

使用入门指南中步骤4中的链接、您将转到此网页(仅本地到您的计算机、因为您下载了我们的 html 文件) 
此页面中提供了额外的链接 、可帮助您订购正确的器件、从而将 DMD 连接到电路板(无论是定制电路板还是 TI EVM 之一)。
如果您有任何其他问题、敬请告知! 谢谢你。
此致、
Michael Ly