This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:DMD 连接器上的 SPI 未知

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1513425/dlpdlcr3010evm-g2-unknown-spi-on-the-dmd-connector

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具/软件:

尊敬的团队:

在 EVM 上、连接器(J1)上有一个连接到 DMD 的 SPI 接口、但我找不到相应的 DMD 设计图。

有人知道这个连接到 DMD 板的 SPI 接口在 EVM 上是否有任何特殊功能吗?

此致、

Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    DMD 上没有 SPI 连接。 光学引擎制造商在 DMD 电路板上有一个 EEPROM、其未在 DLP3010G2-EVM 中使用。

    此致、

    最大值