工具/软件:
您好:
DLPC34xx 控制器图像校准应用手册(链接)在第4.1节中提到了一些工厂车间实用程序、TI 工具和占空比数据库。
我们如何为客户提供这些实用程序?
此致、
François μ s。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
DLPC34xx 控制器图像校准应用手册(链接)在第4.1节中提到了一些工厂车间实用程序、TI 工具和占空比数据库。
我们如何为客户提供这些实用程序?
此致、
François μ s。
Francois、 这些实用程序不可用于采用 Sitara 的 DLP2021-Q1平台。 我建议客户使用这个概念。 但是、他们需要调整"RGB PWM"来代替"RGB Duty Cycle"、以目标是系统中正确的白点。 Sitara 平台无法像基于 DLPC34xx 的系统那样在许多不同的 RGB 占空比下轻松调整。 我们(TI)目前无法为 Sitara 开发此实用工具。
客户需要使用推荐的测试设备、但需要自行设计与其硬件和工厂测试平台兼容的实用程序。 通常情况下、这只是一个简单的实用程序、可以自动从 Konica Minolta CL200采集测量值、 然后将其放入 一个工具中、根据应用手册中列出的公式、为所需的色点计算 RGB PWM。
Jason
您好 Jason、
我的愿景/需求是通过 SW 动态校准白点。 初始校准可以配置为 PRU 内为每种颜色分配的时间(确定 每种颜色的最大电流后)。 是否可以由 PRU 动态地更改此初始校准(通过实现偏移色律)? 或者、PRU 只能配置静态值(运行时不可更改)?
我从您的回答中了解到、我们应该调整 LED PWM 来代替 RGB 占空比(为每种颜色分配的时间)、因为我们无法通过 PRU 动态地为其赋值? (链接第一个问题:))
此外、从您的角度来看、最好使用模拟调光实现所有这些功能? 是否对 LED 驱动器的精度和时序限制没有影响?
请您与我们分享您在这个主题上的经验吗? 如果可以共享您使用 DLP 为 RGB 应用所做的配置、以及为什么选择该配置?
此致、
NED、
尊敬的 Ned:
以下几点:
1. RGB 占空比与位平面和视频生成过程绑定、这不容易更新。 PRU 只是读回最终处理的位平面、因此可以修改 RGB 占空比、而无需完全重新生成所有视频内容。 一般来说、对于工厂运营来说、这种做法不切实际、因为单位时间需要很长的时间。
2. RGB PWM 非常一致(与 RGB 占空比一致),因此我认为这不是精度方面的问题。 我们实际上使用 PWM 来设置 AR HUD 系统的色点、此色点容差非常小。 我的经验是,这将是很好的工作。
LED 颜色变化的主要因素将取决于工作温度。 红色 LED 在较高工作温度下的效率尤其低、因此色点在较高温度下会变为更多的蓝/绿色。 但是、PWM 电平将保持一致。 温度实际上可以表征为可靠、并且可以在较高温度下添加一些"偏移"、以帮助在较高温度下保持色点。
基本上、您可以做一些"前期工作"或使用 LED 数据表来估算较高温度下的较低效率、然后您可以通过这个相对于初始室温校准水平的偏移进行调整。
如果这有助于您理解、请告诉我。
谢谢、
Jason