This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR4710EVM-G2:按下SW21无法开机 μ F

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR4710EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1487325/dlpdlcr4710evm-g2-sw21

器件型号:DLPDLCR4710EVM-G2

工具/软件:

我按照说明书、按下SW21开关后、无法开启投影、故障视频如下:μ s
能否看一下如何解决、谢谢!μ s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    确保所有 LED 电缆已牢固地连接至电路板。 可以看到 DMD 柔性 PCB 也牢固地安装在电路板上。

    请尝试使用兼容的固件版本再次刷写 EVM。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、所有电缆和 DMD 柔性 PCB 均牢固连接。

    现在我正在尝试再次刷写 EVM、 我正在遵循此主题:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1165865/dlpdlcr4710evm-g2-can-t-upload-firmware-through-gui

    但我有 一些问题  

    1.是否应该使用 DLP LightCrafter Display 软件刷新固件?

    2、打开 DLP LightCrafter Display、然后用 USB 打开 EVM、接通电源、我发现在软件中似乎找不到任何投影仪

    请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如果 Light Crafter GUI 无法连接、请尝试此页面上的 GUI: https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC

    转到"FW"选项卡、备份当前映像(如果尚未备份)、然后尝试对 EVM 进行编程。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、我已经下载了软件 DLP-EVM-GUI-3.2.0.7-Setup.exe 作为您的指南。 使用固件后重新加载 GUI

    dpp3439-dual-ASIC_7.3.2.img

    我从 DLPDLCR4710EVM-G2页面下载并 更新了固件。 它显示已完成。

    在关机后再开机并按下 SW21后、问题仍然不变:灯光系统似乎无法正常工作。   

    为了供您参考、我在这里附加了其他页面(信息)。

    请帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    让团队有时间查看您的反馈并提供后续步骤。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 我会等的。 我何时需要回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您可能需要直接连接到闪存 IC 并对单元重新编程。

    这里有一个指南。  https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices

    您可以有效地直接连接到闪存 IC 并直接写入。 这将需要您的 PC、SPI 适配器和夹子直接连接到闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢、我通过 SPI 进行了连接。 您能指导我在哪里找到要刷写的映像文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经写入图像  

    dpp3439-dual-ASIC_7.3.2.img

     主器件和从器件闪存中。 但 这里也有同样的问题。 可以帮我检查一下吗? 谢谢!

    验证过程:

    为了确保我已成功写入、我已从闪存中读取并保存了 数据 文件、然后再次附加到此处。  

    zip 文件中有4个文件、2个(主体和从设备)是在写入闪存之前的文件、2个是在写入之后的文件。

    我比较了4个文件、它们是相同的。

    另外、我将它们与 使用 Notepad++的 dpp3439-dual-asic_7.3.2.img 文件进行了比较、Notepad++表示它是相同的 、尽管我注意到 dpp3439-dual-asic_7.3.2.img 文件大小为7888KB、而从 IC 读取的文件大小为8192KB。

    e2e.ti.com/.../flash_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shuai、

    我还在研究这个问题和看到的行为。 我无法重现此处所示的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您是否可以使用此工具对系统进行故障诊断?

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1304924/faq-new-dlp-pico-boot-and-hardware-diagnostic-tools?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Pico%20diagnostic#

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这个链接中有2个工具

    1.  DLP 引导诊断工具

    2.  DLP 硬件诊断工具

    我想知道应该使用哪一个?  此外、当我学习如何连接 I2C 或 I2C-232时、我找不到布局文件来确保 GPIO1、GPIO2、GPIO6或 RS 引脚。 您能说明一下 PCB 布局文件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略这些文件。 需要有一些在 EVM 上不可用的引脚配置。 恢复系统的最佳方法是使用 SOIC 削波方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 通过 SPI 刷写了 DLPC34XX_BootDiagV1.0.img、现在我被困在介绍了如何获取诊断信息。 根据文档、我应该使用 USB (PC)转 UART (EVM)线、但我不知道应该在 EVM 板上使用哪个接口。 请帮帮您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    GPIO 1和2应拉至高电平、这意味着输出将进入 HOST IRQ 输出引脚。 您都可以通过 IC 引脚2从 U25读取此信号。 U25位于绿色按钮的右侧。 它是一个5引脚引线式 IC。 应将 RX 电缆连接到此引脚以从固件获取输出。

    此致、

    John