This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:LED 电缆中导线的作用

Guru**** 2536800 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1517198/dlpdlcr3010evm-g2-roles-of-wires-in-led-cables

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2

工具/软件:

您好:

我购买了 DLPDLCR3010EVM-G2。 它有3根 LED 电缆连接到 J2 (蓝色)、J3 (绿色)、J4 (红色)连接器。 J2电缆有6根导线(3根蓝色导线、3根白色导线)。 J3电缆有6根导线(3根绿色导线、3根白色导线)、J4电缆有5根导线(3根红色导线、2根白色导线)。 您能告诉我这些电缆中每根导线的作用吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、  

    根据这些导线可以支持的额定电流对导线进行拆分。 您可以在参考设计中找到有关其连接的更多信息。 (链接)

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想知道通过电缆中的6根导线每根导线发送什么样的信号。 我在参考设计文件中找不到相关信息。  我需要这些信息、因为我正在考虑在其中添加一个外部门控电路来控制 LED 灯的开/关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoma  

    没有通过这些导线发送信号。 仅为 LED 供电、多根并联线会在它们之间分配总功率。  

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两根彩色导线(蓝色、绿色、红色)和白色导线是否都为 LED 供电? 彩色和白色导线之间没有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryoma、

    如原理图所示、这些连接是 LED 的阳极和阴极连接、请参阅下面的屏幕截图。 这些连接仅为电源。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!