This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:使微镜保持在固定位置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1516890/dlp2000-keep-the-micromirrors-in-the-fixed-position

器件型号:DLP2000
Thread 中讨论的其他器件:DLPDLCR2000EVM

工具/软件:

我们有一款 DLPDLCR2000EVM、想要将其配置为静态图像输出。 请您提供一些帮助? 谢谢。

1.我们可以使用一个 USB 转 I2C 工具与 EVM 通信、并可以更改寄存器的值、例如输入源0x0B、输入保留0x0C 等。
2.禁用红色和蓝色 LED、仅保留启用绿色 LED、0x16寄存器设置为0x0000002
3.选择内部稳定绿色测试图形0x11寄存器设置为0x00000003
4、将红色和蓝色 LED 的电流设置为0、0x12和0x14寄存器、设置为0x000003FF
5.禁用 WPC 功能、将0xB5寄存器设置为0x00000000。

在这种情况下,我们用电话在专业记录模式下录制屏幕,并可以看到翻转。 为什么? 微镜是否应在没有任何楔块的情况下保持在固定位置?

而且、很奇怪我们可以在视频中看到一个不同的色带。 红色和蓝色 LED 似乎已启用。 您能帮我们检查一下原因吗?

e2e.ti.com/.../Green_5F00_Pattern.mp4