This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:其他 DMD 是否支持超过21600fps 的高帧速率?

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1519778/dlp7000-is-other-dmd-support-the-high-frame-rate-exceeding-21600-fps

器件型号:DLP7000
主题中讨论的其他器件: DLP9500

工具/软件:

您好!

我们的客户需要帧速率超过21600fps 的 DMD 来实现立体3D 图像投影。

目前、客户 DMD 的原始设计使用 DLP7000。

  1. 我们在 TI 的"3D 扫描和机器视觉产品"网页上搜索后发现、DLP9500和 DLP7000是支持超过21,600fps 高帧速率的 DMD。

除了这两个 DMD 之外、是否有任何新的 DMD 支持超过21,600fps 的高帧速率?

  1. 在支持"3D 扫描和机器视觉产品"的 DMD 中、是否有汽车级 DMD?

此致、

Alen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alen、

    目前、没有任何二进制图形速率比这两个 DMD 更高的 DMD。  有些 DMD 具有更高的带宽、但具有更多的像素、因此二进制图形速率更低。

    对于汽车级 DMD、您是否需要所需的速度?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    汽车级 DMD 需要相同的速度。

    此致、

    Alen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen、

    我很遗憾地通知您、汽车产品中没有您正在寻找的速度范围内的任何产品。

    菲齐克斯