This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:内部图形闪烁

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1518503/dlp4710evm-lc-internal-patterns-flickering

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具/软件:

您好:

我在投影1位垂直图案时遇到闪烁问题  

这是 显示我的投影设置的屏幕截图

是否有人遇到过类似问题或知道如何解决?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    今天是一个假期。  我已将此票证分配给可以帮助您解决此问题的专家。  他们会就此回复您。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们将尝试在我们的最后重新创造这个 您能否告知投影是否不符合您的编程 模式?

    通常、当我们用眼睛看到频率时、我们可能会看到频率为"闪烁"、或者经常看到摄像头快门速度为光学幻觉。 对于这种"闪烁"以及在哪里看到它、您能给出更多建议吗?

    最新 固件版本(v8.4.0)发行说明 显示、 1位 RGB 图形的曝光时间范围为600-7600。 还提到"如果曝光时间较长、则计时精度会降低、行为不能得到保证。"

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我们能够重现您所看到的内容。  我认为这里的问题是对模式时间安排中正在发生的事情的误解。  我复制了上面的内容。

    然后、我创建了一个仅包含两种模式的解决方案、用于查看曝光前黑暗时间、曝光时间和曝光后黑暗时间的交互方式:

    如您所见、曝光前、曝光后和曝光后应用于集内的每个图像。  而不仅仅是集合的开头和结尾。

    这意味着每个模式将需要112,000us (112 ms) -稍微害羞1/8秒  频率约为9Hz、这是眼睛肯定会看到的频率。

    在您的解决方案中、您将看到图案闪烁 R、G、B、每次闪烁33ms、然后闪烁12ms (前+后)。

    我希望这能清楚地说明这一点。

    菲齐克斯