This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010EVM-LC

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1516168/dlp3010-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010

工具/软件:

您好、

我们 计划 利用 DLP 投影仪系统、基于三角测量和结构光方法设计和集成牙科口腔内扫描仪。

我 已经联系了 TI 第三方搜索工具中列出的一些合作伙伴。  但是、 有些 没有做出响应、 其他一些不再支持 用于口腔内扫描应用的 DLP 投影仪设计。

请 联系   为口腔内扫描仪提供软件和硬件设计服务的相关生态系统合作伙伴。

此致  

Abdul Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    您能否提供有关此项工作和最终期望的详细信息?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我们最初从 TI 采购了 DLP3010-LC 评估模块、并使用结构光和三角测量法进行了概念验证3D 扫描。 虽然评估成功、但我们发现投影仪和摄像头的尺寸太大、无法集成到口腔内扫描仪中、因此需要的外形尺寸要小得多。

    我们目前正在寻找以下方面的支持:用于识别适用于口腔内扫描仪集成的紧凑型 DLP 光引擎和兼容摄像头模块及其各自的 SDK。 如果您可以向任何专门设计用于此类牙科应用的组件的制造商或供应商提出建议、我们将不胜感激。

    此致

    Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    我和我的团队正在共同努力、以获得一些信息。

    我们应该在下周得到回应。 请注意、星期一(5/26/25)是美国假期、我的团队将会在短时间内做出响应、预计下周中下旬会做出响应。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    请接受我朋友的邀请。  我想得到一些链接给你关于可能的引擎供你使用.

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    我已接受您的朋友邀请。

    期待与您联系。

    此致

    Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basith、

    请查看我发送给您的私人消息。

    菲齐克斯