This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500NIR:DLP 模块在振动环境中的操作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1517645/dlp4500nir-operation-of-dlp-modules-in-a-vibration-environment

器件型号:DLP4500NIR
Thread 中讨论的其他器件:DLP4500

工具/软件:

尊敬的先生:

Safran Electronics & Defense (法国)有兴趣将您的 DLP 模块(近红外产品> 700nm)整合到我们的产品中。 为了继续、我们希望进一步了解 DLP 产品的关键操作方面。 具体来说、我们计划在容易产生振动的环境中使用您的模块、并想了解 DLP 在振动幅度变化(例如从10Hz 到2000Hz)下的行为。 特别是、DLP 是否存在可能进入故障或危险模式的特定振动阈值?

谢谢、祝大家愉快。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khmaies、

    DMD 微镜的谐振频率远高于2kHz。  DMD 不受您所询问范围内振动的影响。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、  

    感谢您的回答。 您能给我一个 DMD 镜像共振频率的管理顺序吗?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Khmaies ,

    这可能需要更长的时间。  我需要看看这是否是我们分享的东西并获得价值。  请留出几天时间。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Filix、

    感谢你的评分  我期待您的及时回复。

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我有东西的时候,我会再发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    我还有两个问题、请回答:
    在我们的产品中、我们只需要控制 DMD 模块矩阵的一小部分(例如100×100像素)。 这目前是否可行?
    如果是、这是否能让我们缩短微镜开关时间?

    谢谢、祝大家愉快。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你好 Khmagins ,

    我将就此平台咨询之前的工程师。  我不相信这种 Contoller/Colller DMD 组合允许这样做、但让我看看是否可以这样做。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khmans,

    DMD 像素的最低谐振频率约为倾斜轴。  对于 DLP4500系列的像素、该像素处于400kHz 范围内。

    我仍在等待此 DMD /控制器组合是否可以执行阵列的子集。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次你好 Khmagins ,

    虽然在视频模式下可以限制投影区域、但它仍会加载整个阵列缓冲区、只为空白区域加载零。

    该芯片组不支持仅加载证书块。  每次都需要加载整个数组的数据值。

    菲齐克斯