This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:EVM DMD 器件 ID 与 GUI 产品 ID 不匹配

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1514840/dlpdlcr160cpevm-evm-dmd-device-id-does-not-match-gui-product-id

器件型号:DLPDLCR160CPEVM

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

DLP-EVM-GUI-4.0.15-Setup.exe:

硬件连接:

我的问题是开发板模型 DLPDLCR160CPEVM 是否对应于 GUI。 如果不是、请发送相应的 GUI 链接或安装包。 如果仍需要在某处进行配置、为什么无法将其连接? 主要用途是通过 UART 控制 LED 的亮度。
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您是否可以共享连接设置页面的图像? 它还应该会显示波特率和其他信息。

    您是否能够使用 Code Composer Studio 和调试器读取 MSPM0版本? 较旧的版本可能不受支持或需要不同的设置才能使用 GUI 运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    目前我手头没有 XDS110调试探针。 只有一个器件类似于 TL-232R-3V3 USB 转串行转换。 我想通过 UART 接口连接 DLP EVM GUI 4.0.0.15软件以调节 LED RGB 亮度。 软件接口是否正确?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 GUI 进行测试始终使用 TTL-232R-3V3 USB 转串行电缆完成。 客户使用的功能可能会起作用。

    客户端是否有 EVM 的购买日期? 控制器 FW 和 MSPM0软件也有高级发布版本和 RTM 版本。 根据发送给客户端的器件、GUI 和 EVM 可能存在一些限制或不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    这是有关购买包装的相关信息。

    GUI 和 EVM 可能存在一些限制或不兼容的问题、具体取决于我收到的器件。是否有相应的解决方案?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    此外、这种情况是否需要固件升级?
    对于前面提到的亮度调整、能否通过 USB 转串行端口转换工具打开并连接 EVM 来进行调整?
    GUI 如下所示。
    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-lE5l6B60AA/4.0.0.15/DLP-EVM-GUI-4.0.0.15-Setup.exe
    此致、
    公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你好。

    我们是否有任何更新?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果可能、建议使用 TI.com 上 EVM 页面上提供的封装更新控制器和 MSPM0。

    GUI 不支持前面所示的特定电缆。 用户可以直接向 MCU 发送命令、MCU 将向控制器发送亮度变化建议。 用户需要查看软件编程人员指南以了解控制器命令以及 MSPM0软件包随附的命令构建器。 这将使用户能够了解控制器的操作码以及如何进行封装以使 MSP 能够解密命令。

    此致、

    John