This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420:DLPC4420ZPC

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1521308/dlpc4420-dlpc4420zpc

器件型号:DLPC4420

工具/软件:

您能否提供有关 TI DLP 和 Intel FPGA 的相关通信文档?

例如、闪存、DDR3存储器 AVL P/N 列表、引脚定义指南和组件精度要求等

客户 Sonnoc 用于投影仪4K 项目。 新设计选择这些器件。  

需要更多文档来定义布局。

 TI DLPC4420

Intel 5AGXBA5D4F31C5G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    DLPC4420EVM-SW 下载文件夹中提供了4K FPGA 固件文件、您可以在 DLPC4420EVM 板设计文件中找到包含 FPGA/DDR3存储器引脚连接的原理图/布局。 这些下载文件夹位于 DLPC4420EVM 产品页面中。  

    我希望这些数据可以帮助您确定所需信息、否则我们就无法分享有关 FPGA 设计的更多详细信息。  

    此致、

    Lori