This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010:DLP3010

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP230GP, DLP3010, DLP2010, DLPDLCR3010EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1521617/dlp3010-dlp3010

器件型号:DLP3010
主题中讨论的其他器件:DLP230GPDLP2010

工具/软件:

您好、

我们希望评估这三款 DMD DLP2010、DLP230GP 和 DLP3010以及  适用于特定投影系统的开发套件 DLPDLCR3010EVM-G2、以确定它是否满足我们的需求、我想知道哪些通用控制器板可用于为这些 DMD 供电、以便我们轻松构建演示器模型

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie:

    我们每个都有以下评估模块:

    • DLP3010: DLPDLCR3010EVM-G2
    • DLP2010、没有可用的评估模块。 DLP3010是同一系统具有更高分辨率的模型。
    • DLP230GP、没有可用的评估模块、但 DLPDLCR230NPEVM 只是采用同一芯片组且分辨率更高的型号。 虽然某些功能可能不同、但在系统方面、它基本上是相同的  

    此致、

    最大值