请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 工具/软件:
現在、I2Cを使用してDLPDLCR2000EVM (LightCrafter 2000)をBeagleBone Black (BBB)に接続しようとしていますが、デバイスの検出に問題があります。
私が試したこと:
- BBBをWindows 10 (64ビット) PCにUSBで接続し、通信にはTeraTermを使用しました。
- PCからBBBへのSSHアクセスを確認。μ s
- BBBのと上の存在を確認。μ s
/dev/i2c-0/dev/i2c-2 - Run は、アドレスのみを表示しました。予期された DLP アドレス(、、、など μ s)は検出されませんでした。
i2cdetect -y -r 20x570x1b0x3b0x3d - また、を試しましたが、表示しただけでした。μ s
i2cdetect -y -r 00x34 - 検出されたアドレスに使用されます。データには が入力されており、応答がないことを示しています。μ s
i2cdump0xff - DLPDLCR2000EVMに5Vの外部電源を供給しましたが、結果は変わりませんでした。μ s
- 物理的なI2C配線とピン接続を何度も再確認しました。μ s
明確にするために助けていただけますか?
-
DLPDLCR2000EVMにはどのI2Cバスとアドレスを使用する必要がありますか?
-
モジュールにはSDA μ SCL用の外付けプルアップ抵抗が必要ですか μ s?
-
EVM を BeagleBone Black と共に使用する場合の既知の問題や構成要件はありますか。
要約すると、これらの3つの質問は、現在発生している問題、つまり、DLPDLCR2000EVMがI2Cスキャンに表示されず、データがすべてであるように見えることに基づいています。μ s。 0xff
このEVMをBeagleBone Blackに接続する際に、他の潜在的な原因や一般的な落とし穴がある場合は、さらにアドバイスや提案をいただければ幸いです。μ s