This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:用于 DLP 芯片的长 FPC 连接器

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1523581/dlp4500-long-fpc-connector-for-dlp-chip

器件型号:DLP4500

工具/软件:

您好、

我最近从贵公司购买了 DLP 4500。 由于我们将该器件用于不同的应用、因此我从其中移除了芯片。 现在、我需要一根柔性长电缆将 DLP 芯片连接到电路板。

任何间距为0.5 mm、40引脚的 FPC 是否适合、或者是否有您推荐的特定型号? 如果是、您能否提供器件型号或参考?

感谢您的帮助。

此致、

Elchin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elchin、

    板上的连接器是 Panasonic AXT580124。  根据 BOM、这是一个80位置的连接器。  任何将连接的电缆都应该可以正常工作。  唯一的问题是长度和任何额外的信号延迟。  我不知道有任何这样的电缆。  您可能需要就此与 Panasonic 联系。  否则、您可能需要使用 Digikey、Mouser 或 Newark 等供应商提供的连接器进行小幅弯曲。

    菲齐克斯