This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC350:i'm 查找适用于 DLP®︎ μ m 数字微镜器件的驱动器

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC300, DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1524504/dlpc350-i-m-looking-for-driver-for-dlp-digital-micromirror-device

器件型号:DLPC350
《主题》中讨论的其他器件:DLPC300DLP4500

工具/软件:

你好

我正在开发 DLPC300。
根据 LIGHTCRAFTER 4500、DLPC300使用直流/直流转换器和 LED 驱动器。
是否有替代 DLPA 芯片组?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SungHyun、

    根据我的理解、您正在寻找替代 LED 驱动器芯片。 我有点困惑。  您是否使用 DLPC350/DLP4500芯片组或 DLP300/DLP3000芯片组?

    DLPC300必须能够与之通信。

    让我与这里的工程团队协商。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题很奇怪。
    我会在组织好之后再问您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!SungHyun、

    准备好后发布更新。  我还担心 DLP3000 DMD 可能不再可用、因为它显示  DLP3000FQBDH 已停产并且不再 在 Digikey 上制造。

    菲齐克斯