This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC

Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP4710EVM-LC, TIDA-00362, DLPC3478, TIDA-00361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1520937/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LCTIDA-00362DLPC3478TIDA-00361

工具/软件:

您好支持团队:

我最近购买了 DLP3010-LC EVM、用于 3D 开发项目。 我 提到了几个与3D 扫描仪应用相关的 TI 参考设计文档和 Lightcrafter SDK (TIDA00254、TIDA 00361、TIDA00362)、这些文档和 SDK 基于 DLP Lightcrafter EVM。 (DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

我想知道光控制 SDK 和任何相应的参考设计是否适用于 DLP3010-LC 等 DLP 光控制 EVM。 如果是、您能指导我如何访问它们吗?

感谢您的支持。

- Abdul Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    感谢您继续通过 E2E 与我们联系!

    遗憾的是、DLP3010EVM-LC 或 DLP4710EVM-LC 不提供软件开发套件(SDK)、我们提供应用程序编程接口(API)、而不是 SDK、也可在 DLP3010EVM-LC 下找到

    如果您尝试开发自己的软件、我建议您从我们的 GUI 开始与模块交互、熟悉功能并将其转换为 API、然后开发您自己的解决方案。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。 我希望就以下几点作出一些澄清:

    1. 要实现3D 扫描仪、我是否可以参考 LightCrafter SDK 中提供的扫描算法源代码(例如用于摄像头-投影仪校准和点云生成)? 如果是、在使用或修改此代码时、我应该牢记哪些关键注意事项?
    2. 我遇到了通过 GUI 从闪存进行图形流式传输的问题。 我创建了一个垂直图形集和一个水平图形集、定义了它们的时序和顺序、然后将它们加载到闪存中(请参阅随附的图像)。 但是、当我点击"Run Once"按钮时、仅显示第一个图案集、"Run Continuously"不会按预期运行。 如果我删除其中一个套件、它将正常工作。 您能指导我如何正确配置多个图形集以实现正确播放吗?
    3. 关于硬件触发器连接、摄像头的 GPIO 接地引脚应该连接到 EVM 的哪个引脚? 此外、您能否分享任何视频教程或文档、这些教程或文档介绍 EVM 和摄像头在硬件触发模式(触发输出1、触发输出2、触发输入、Pattern Ready)下的完整连接设置?

    期待您的支持。

    此致

    Abdul Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    我会推荐我的另一位团队成员来回答您的第1和第2项请求。

    #3 -您能先建议您正在寻找哪种解决方案吗? TIDA-00362的现有解决方案是一个很好的示例(复制如下:

    借助 DLP3010EVM-LC、您要将主板的 J4连接到摄像头 GPIO。 我可以查看 DLP3010EVM-LC 用户指南 的第7.3节、对于 DLP4710EVM-LC、该信息也应该转移-连接可能不同。

     若要了解触发连接的实际运行方式、最好使用 DLPC3478控制器产品页面和数据表。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的支持。 我们 目前正在努力 集成使用 DLP3010EVM-LC 和 FLIR 摄像头的桌面牙科3D 扫描仪。  

    在 TIDA-00362参考设计中、LightCrafter 6000 EVM 通过 JST 连接器提供输入和输出触发端口。 "触发摄像头组件"文档提供了引脚详细信息、包括接地、但仅限于输入触发连接器。 但是、我们无法找到任何用于输出触发连接器的相应引脚信息。

    在 TIDA-00362基准和类似基准 TIDA-00361中、摄像头 GPIO 连接到输入触发器以启动投影序列。 我们还希望了解如何利用 触发输出 以在每次图案投影后捕获图像。

    我还要求支持以下几点

    • 由于采用了 DLP3010EVM-LC 使用跳线针连接器代替 JST 连接器、我们在用户指南中找不到有关接地(GND)引脚的清晰文档。 请提供有关如何配置这两者的指导 触发输入 触发输出 接收数据并将其连接到 DLP3010-LC EVM 上的6引脚 GPIO 连接器?
    • 在测试模式下、通过 GUI、我们如何使用 外部启动图形投影  触发输入 引脚并按照我们的说明完成投影捕获周期 触发器输出 配置?
    • 是否有方法控制 亮度 DLP3010-LC EVM 投影期间? 如果是、我们希望详细说明如何执行这项工作。

    期待您的支持和指导。

    此致

    - Basith

    CDAC Trivandrum

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul、

    关于通过 GUI 从闪存流式传输图形的问题、您是否可以共享所使用的图形和顺序。 可以详细说明您在点击"Run"时看到的问题。

    此致、
    Kirthi Vignan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kirthi、

    感谢您的答复。

    我尝试通过没有摄像头接口的 GUI 检查内部图形流。 假设我需要投射5个灰度编码的1位垂直图形和5个水平图形。

     首先、我从保存的文件夹以.bmp 格式创建了图形集。

    点击图形集窗口旁的、在这里设置时序配置、启用零延迟的触发器输出2并保持图形集条目索引0。 对于这两个图形设置的时序、设置为:

    曝光前:45000微秒

    曝光   :1000000微秒

    沉稳:8000微秒

    然后点击 LOAD PATTERN、PROGRAM 会显示以下弹出窗口、然后点击 OK。

    点击图形控制窗口中的"Set"按钮。


    当我点击"Run Once"按钮时、仅投影第一组图形(垂直)、然后停止。
    当我单击"连续运行"时、只会投影第一组垂直阵列、而不会继续循环。 然后、我必须手动点击"STOP"按钮。

    我请求您的支持。

    此致

    -Basith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Basith、

    请参阅此控制器固件的自述文件:

    https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/release_notes/FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v9p2p0.html

    请参阅"内部图形"表中突出显示的注释。

    您的曝光时间比表格 在"曝光时间范围"下显示的任何模式要长得多、这可能导致第二个设置不显示。

    菲齐克斯