工具/软件:
我尝试通过 I2C 将 DLPDLCR2000EVM (LightCrafter 2000)与 BeagleBone Black (BBB)连接、但检测该器件时遇到问题。
我尝试过的方法:
-
使用 TeraTerm 通过 USB 将 BBB 连接到我的 Windows 10 (64位) PC 进行通信。
-
已验证 PC 到 BBB 的 SSH 访问。
-
已确认
/dev/i2c-0/dev/i2c-2BBB 上存在和。 -
ran
i2cdetect -y -r 2、仅显示地址0x57。0x1b0x3b0x3d未检测到预期的 DLP 地址(例如、、)。 -
也尝试
i2cdetect -y -r 0,这只显示0x34. -
i2cdump用于检测到的地址;数据用填充0xff、表明没有响应。 -
为 DLPDLCR2000EVM 提供5V 外部电源、但它不会改变结果。
-
多次仔细检查 I2C 物理接线和引脚连接。
请您帮助澄清一下:
-
DLPDLCR2000EVM 应该使用什么 I2C 总线和地址?
-
该模块是否需要为 SDA/SCL 连接外部上拉电阻器?
-
将 EVM 与 BeagleBone Black 配合使用时、是否存在任何已知问题或配置要求?
总之,这三个问题是基于我们当前遇到的问题——即 DLPDLCR2000EVM 不会显示在任何 I2C 扫描中,数据似乎都 0xff是。
如果在将此 EVM 连接到 BeagleBone Black 时存在任何其他潜在的原因或常见缺陷、我非常感谢您提供的任何进一步建议或建议。