This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP 固件更新后温度未读数。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLPC3478, DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1524413/dlp3010evm-lc-temperature-not-reading-after-dlp-firmware-update

器件型号:DLP3010EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件:DLP3010DLPC3478DLPA2005

工具/软件:

你好。

我正在通过定制 DLPC3478+DLPA2005+DLP3010来开发产品。

我当时使用的固件版本是8.0.1。
如下图所示、您可以看到版本8.0.1中的系统温度读数正常。

但是、在更新至版本9.0.1或9.2.0后、系统温度继续读数为0。 (请参阅下图。)

您需要知道的是、完全没有硬件变化。

当我只更新固件时、出现问题。 这是否是固件更改导致的问题?

我安装了所有三个版本的 GUI 并进行了检查。 (如图所示。)

当使用 DLP API 使用0xD6命令进行读取时、8.0.1版本正常读取、9.2.0版本读取为0。

请告诉我导致此问题的原因。

**此外,下面的图片是我在下载固件时选择的选项。

我将等待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yongjin

    确实显示了通信错误。  我将此分配给我们最了解该平台的专家。

    您是否有可以重新加载的以前固件的副本?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yongjin、

    固件版本9.2.0默认没有温度。 请接受我的连接以接收更新的项目。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron

    我接受了您的朋友请求。

    请将更新后的项目发送给我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yongjin、

    已发送。

    我会将此主题标记为"已解决"、但如果您仍有问题、请随时答复。

    此致、

    Aaron