This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:需要紧急帮助:DLPC3433(未显示测试模式)

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPC3479, DLPC3433, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1526267/dlpc3433-urgent-help-needed-dlpc3433-test-pattern-not-being-shown

器件型号:DLPC3433
其它在 Thread 中讨论的部件:DLPC3479、DLPC3470 DLPC3478

工具/软件:

您好、  

我们有一个选项,将图像源更改为一个内部测试模式块,选择其中一个模式,并假定投影仪将流式传输它。   

但是,我认为我们必须在选择模式之前或之后配置一些寄存器。  因为只选择模式,我不会在我的投影仪上看到任何东西。  

请提供要配置 或读取的寄存器列表?

所有电压都是实心的、现在 DLPA 中的电流值设置为 100mA。  

谢谢、Semi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试将 DLPC3433 置于内部图形模式以进行光控制? DLPC3433 是一种显示芯片组、不支持或具有此模式。 DLPC3470、DLPC3478 和 DLPC3479 为光控制版本。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我很快就回来了。“  

    此时,我只想通过任何测试模式到我的投影仪(没有光控).  

    谢谢、Semi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题、设备是否启动并显示显示屏? 您使用的是定制硬件还是评估模块? 您是否使用过 GUI?

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我们使用的是自定义硬件、设备启动并显示一个显示屏(红色闪存)。 我只想使用测试模式来表征我的硬件平台。

    THX、

    半速   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 请尝试使用 GUI。 (链接)(请注意,我链接了光控制 GUI、因为它具有更好的接口。 光控制模式在您的系统上不起作用)。您可以配置多种测试图形、即斜坡、棋盘、色条等 任何其他内容都需要通过外部视频显示。  

    此致、

    最大值