This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:命令错误 (0x07)-系统必须保持待机模式、直到发生复位。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1526969/dlpc230-q1-command-error-0x07---system-must-stay-in-standby-mode-until-reset-has-occurred

器件型号:DLPC230-Q1

工具/软件:

我通过 DLPC230 Control Program 检查了我们的系统、并收到以下错误代码。

我能否从此错误代码获得有关此故障的根本原因的任何信息?



在我们的系统中、其他功能正常工作、但 PROJ_ON 始终为低电平、因此 DMD 系统状态看起来像变为关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kento-San、

    感谢您与我们联系。 您能否在系统启动后立即分享“错误历史记录“页面的快照?

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya-San:

    感谢您的反馈。

    遗憾的是、在我们调查这个问题时 PCB 已损坏、因此我们目前无法验证您的问题。 当我之前检查时、我认为错误历史记录中仅显示上述错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San、

    感谢您的答复。 通常、还有另一个错误会导致错误 215。 该错误将是问题的根本原因。

    请问您是使用 TI EVM 还是定制电路板?

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya-San,

    我正在使用定制板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San、

    很遗憾、如果没有错误代码、我们就无法确定问题的方向。 如果您有任何其他疑问、请告知我们。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya-San,

    感谢您的合作。