This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:有关通信错误的问题

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1526864/dlp4620sq1evm-the-problom-about-communication-error

器件型号:DLP4620SQ1EVM

工具/软件:

现在我已按照手册连接了控制板和驱动板、但连接后会显示通信错误、并显示错误消息–301。 如何解决这个错误。 我可以询问是物理连接问题还是软件配置问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cindy、

    感谢您与我们联系。

    我看到硬件已初始化并显示测试模式、没有任何错误。 您能否分享 格式化板上这些开关的状态?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复、Aishwarya。

    我不确定您是否可以在图片中清楚地看到开关状态、我将SW1 \ SW2 \ SW3 \ SW6打开、SW4 \ SW5关闭。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    您是否可以将 SW1、SW2 和 SW3 的状态更改为关闭? 如果您现在可以连接到 Control Program、请告诉我。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    我很高兴能解决这个问题。 我按照您的建议关闭了开关、并解决了问题。

    谢谢您、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    很抱歉再打扰您、我还有另一个问题。 目前、我需要使用我们的 PC 软件来控制该电路板。 您是否有任何相关的说明文件可用于我们的参考和研究。

    谢谢您、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cindy、

    感谢您告知我们问题的解决方法。

    我们提供可集成到您的开发环境中的 DLPC230 python 套件。  请分享您的 myTI 账户 ID 吗? 我将与您分享相关文件。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aishwarya。

    我的帐户 ID 是:yangxinyi@idteoe.com。

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    我已为您提供账户访问权限、可查看其中一个 mySecure 页面。 您将在 30 分钟左右后收到包含链接的电子邮件通知。

     您可以下载两个文件。 该指令文件包含一个视频指南、用于设置 python 库。 如果您需要其他帮助、请查看并告知我们。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    很抱歉再次打扰您、因为这是我们第一次使用此板、我们对配置软件和相关操作不是很熟悉。 您发送给我们的 Python 文件似乎与我们当前正在开发的软件不兼容。 是否有 DLP4620 的软件手册和用户指南(如下图中所示)? 第二部分介绍如何操作 HDMI 和 PC 通信。 目前、我们尚未找到合适的操作方法。

    谢谢您、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    1. 您可以在此处找到 DLPC230 控制器的编程指南 — 适用于显示应用的 DLPC230-Q1 / DLPC230S-Q1/DLPC231SQ1
    2. 你能否详细说明第二个问题?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya

    感谢您的回复。我看到有命令 API、如下图所示。如何调用这些函数? 我没有相关的 SDK。

    谢谢你

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Aishwarya。

    我似乎找到了这个 界面。 如果将来有任何问题、我会再次咨询您。

    谢谢您、

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、

    您可以直接使用 Control 程序中的 Scripting 接口、也可以使用我共享的 Python 套件。 由于原始问题已解决、我现在将关闭此 TT。 请创建一个新主题、以解答将来的任何问题。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya