This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:自动梯形校正/变形

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1526941/dlpc6540-auto-keystone-warping

器件型号:DLPC6540

工具/软件:

您好、

我想使用 DLPC6540 上的摄像头校正自动梯形校正和变形。

我是否可以通过将摄像头连接到 DLPC 的 USB 来进行图像处理以进行自动校正?
DLPC 中是否支持采集图像处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您能否提供有关如何使用梯形校正或变形的更多详细信息?  

    DLPC6540 支持手动变形、但不支持自动变形、并且会在变形引擎执行的任何缩放和梯形校正之上应用手动变形。 有关更多详细信息、请参阅《 DLPC6540 软件编程人员指南》。 DLPC6540 或 GUI 没有用于捕获图像的功能(如果我理解正确)、您可能需要找到通过摄像头捕获图像的解决方案或脚本。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我想使用 USB 摄像头实现自动变形功能。

    我正在寻找一种自动变形解决方案、它可以将投影的图形图像与摄像机捕获的图像进行比较

    来确定和校正失真。

    在搜索信息时、我发现了一个摄像头连接到 DLPC6540 USB 端口的情况、

    我询问 DLPC 是否可以在内部处理映像。

    我似乎需要一个可以处理映像的 AP (CPU)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    对于变形、您可以创建一个脚本来运行控制器 DLPC6540 支持的命令。 但是、如果您想使用摄像头捕捉投影图像、则需要从用户端自行开发解决方案、我们无法支持该解决方案。  

    此致、

    Lori