主题中讨论的其他器件:DLP7000、
工具/软件:
您好:
目前、我正在尝试使用 python 控制器件 DLP7000 - DLPLCRC410EVM 以将图形顺序加载到 DMD。 为此,我需要一个. dll 和. h 文件,我无法从我的目录找到. 我还尝试在网站上搜索我的设备的 API、但找不到正确的版本。 您能帮助我找到这些文件吗?
此致、
Arathi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
目前、我正在尝试使用 python 控制器件 DLP7000 - DLPLCRC410EVM 以将图形顺序加载到 DMD。 为此,我需要一个. dll 和. h 文件,我无法从我的目录找到. 我还尝试在网站上搜索我的设备的 API、但找不到正确的版本。 您能帮助我找到这些文件吗?
此致、
Arathi
您好、Fizix:
感谢您的答复。
按照您的建议、我可以D4100_usb.dll在C:\Windows\SysWOW64\目录中找到该文件。 但是,我找不到相应的D4100_usb.h头文件,我需要它来使用 Python 与 DLLctypes 进行连接。
您能告诉我在哪里可以获取该D4100_usb.h文件吗? 如果该链接是特定 SDK 或 API 包的一部分、我们将非常希望提供下载链接或任何其他指导。
感谢您的帮助和支持。
此致、
ARATHI P