This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800REEVM:显示分辨率

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP800REEVM, DLPC4430EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1528660/dlp800reevm-display-resolution

器件型号:DLP800REEVM
主题中讨论的其他器件: DLPC4430EVM

工具/软件:

在前一个论坛中、有人提到使用 Iris XE 显卡的其他用户在使用 HDMI 显示时遇到问题。 这些帖子的链接是什么、因为我在几次搜索后找不到它们。 在此项目中、我们需要使用具有 Iris XE 显卡的笔记本电脑在 DMD 上显示 1920x1200 图像。 当前、当 HDMI 连接到笔记本电脑时、不会显示图像。 具有 FLPC4430EVM 的 DLP800REEVM 可在 Mac 输入下工作、但这种解决方案长期无法持续使用。

谢谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian Robles

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    是否可以建议您在进入 Windows 或 Mac 计算机时是否看到选择 1920x1200 的选项? 或者、如果您看不到该选项、可以提供什么选项?

    DLPC4430EVM 随附的提供 ITE6535 子卡应具有以下标准编程分辨率:

    • 1920x1200
    • 1920x1080
    • 1280x800
    • 1024x768
    • 800x600
    • 256x160

    此外、有很多关于 Iris XE 显卡的支持问题、人们需要实施变通办法、但如果子卡有问题、我很乐意与您合作、我们只需要重新编程 EDID!  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我的 Windows 笔记本电脑无法检测到显示器。 我的 Mac 笔记本电脑具有 1920x1080 和 1280x720 选项。

    -基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、克里斯蒂安、

    感谢您提供的信息、请您给我一张 IT6535 子卡背面的照片吗? 这将在后续步骤中帮助我。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将子卡的图片插入上面。

    谢谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    这是完美的,感谢您提供! 该卡似乎没有检测到所有可用的 EDID 分辨率。

    我想更新主板上的 EDID、 请接受我的连接。

    此致、

    Aaron