This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:DLPC120-Q1 控制器是否支持?

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1, DLPC120-Q1, DLP3021-Q1, AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1529232/dlp2021-q1-is-it-supported-by-the-dlpc120-q1-controller

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件: DLPC120-Q1AM2632

工具/软件:

您好:

此 TIrex 页面(链接)说明 DLPC120-Q1 控制器支持 DLP2021-Q1。 不过、 DLPC120-Q1 数据表 未列出 DLP2021-Q1 及其支持的器件。

您能否确认两者兼容? 如果没有、是否有支持 DLP2021-Q1 的 DLPC 控制器?

谢谢你。


此致、
François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois、这是在 TIREX 上犯的错误。  这里有一些技术上的可能性,但它的使用方式是有限的。  基本上、您必须以 WVGA 格式 (DLP3021-Q1) 将数据发送到 DLPC120、但只能使图像区域的大小与 DLP2021 的大小相等、其他地方到处都是黑色像素。   

    这是否是客户感兴趣的用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    谢谢你。 客户只想了解哪些控制器以及 DLP2021-Q1 可实现。 这是 FPGA 或支持 PRU 的解决方案、如 AM2632。 让我们关闭这个主题。


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    是的、FPGA 和 AM2632 都是经过验证的用于驱动 DLP2021 的方法。  DLPC120 可能具有较长的使用期限、但我们尚未验证或研究如何为其提供支持。  这就是为什么它出现在路线图幻灯片上。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    谢谢你。


    此致、
    François μ s。