This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:DLP230 白色校准(占空比)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1525043/dlp4620s-q1-dlp230-white-calibration-duty

部件号:DLP4620S-Q1

工具/软件:

在使用 DLP Composer 评估 DMD4620S-Q1 EVM 的占空比时、在以下特定条件下会出现误差。
我想知道占空比设置指南以及可能有多少个小数位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    感谢您与我们联系。

    1. 您使用的 Composer 工具版本是什么。 建议使用 Composer v1.19.0.0。
    2. 您能否提供有关什么是错误的更多详细信息? 您可以检查“错误列表“选项卡:
    3. 我们支持 15%至 60%的 LED 占空比。 我们测试了占空比中小数点后最多 2 位。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的程序版本是 DLP Composer (Automotive) 1.17.0.18、错误消息如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    我在 mySecure 上只能看到 V1.18 Composer。 我可以问如何获得 v1.19 吗?

    此致、

    维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您能否在 Composer 项目中分享“ADC Capture Control“页面的快照? 如果您看到“自定义测量“、请删除该条目并尝试重新构建。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor、Kim、

    请再次查看 mySecure 网页。 我已经发布了 Composer v1.19。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上传“ADC Capture Control“图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    删除自定义测量条目后、您仍然看到错误吗?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aishwarya。


    我是李某在同一个团队与金某一起工作。
    我们在下面删除了“自定义测量“、但未能以特定的占空比进行构建。 (例如 R:G:B = 33:42:25)


    谢谢。
    Bests,
    Taeju Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    谢谢您让我知道。 这是否与之前相同、对于此系统模式-“ADCSampleAUXitUnit"失败“失败?

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aishwarya

    这与您之前提到的“ADCSampleAUXitUnit"错误“错误相同。
    您可以看到如快照中所示的错误消息。

    Bests,

    Taeju Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    感谢您的确认。 是否可以导出您的项目并与我们分享? 以及要测试的所有 LED 占空比。
    我将稍作修改 、以便您能够针对各种系统模式构建工程。

    您可以在此处附加它、也可以通过私人邮件发送它。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aishwarya

    很难在内部网络中的此处连接任何数据。
    所以、我把我们的项目文件发送给了 Victor Park。 请检查。

    Bests,

    Taeju Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    谢谢你。 我将要求 Victor 分享项目、并通过 电子邮件提供更新的项目。

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    您可以将项目文件上传到 TI 驱动器位置吗? 我已向您发送朋友请求、并将通过私人消息共享位置和密码。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya