This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:我无法通过 GUI 软件使用 DLPC900 驱动 DLP6500

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1529021/dlp6500fye-i-cannot-drive-the-dlp6500-using-dlpc900-via-gui-software

器件型号:DLP6500FYE
主题中讨论的其他器件:DLPC900

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前是 DMD Research 的新用户。 当我们公司通过一家中国科技公司购买板套 (DLP6500 通过 FPC 连接到 DLPC900) 时、他们已将其打包、直接供我们使用。

与电路板的连接成功、因为可以看到 GUI 左上角的绿灯。 以下是我的初始化过程:

1.通过 USB 电缆将电路板连接至 12V 直流电源和 PC。

2.我要进行的第一个测试是动态模式。 当我尝试将模式从视频模式切换到动态模式时、  模式更改未成功、它会自动返回到视频模式、直到我启用 DMD 空闲状态(50/50 序列)。

3.之后,作为例程,我上传了图案,设定曝光/暗时间 (210000us/105000us ),然后上传 LUT 并点击“开始“。 但 DMD 上没有发生任何变化、我在 DMD 上看不到反射表面变化(光/暗度变化)。 不检查节拍、DMD 微镜(序列发生器正在运行,初始存储器测试等)上没有任何变化、如果我尝试将窗口上传到 LUT、会弹出窗口并表明图形正在运行、这是一种冲突...

4、左边的状态似乎没有滴答声,直到我切换到待机状态,回到正常状态。 无论如何重置或重新运行、都将始终检查停止的 DMD 微镜。

同样值得一提的是:

1.电路板已经封装好,所以没有接口让我们通过 I2C 对电路板编程,所以我无法读取电路板的实际状态,只能通过 GUI 读取。

2.用户指南说第一次开机时,会显示旋转模式,但我仍然看不到。

3、固件未损坏,因为 GUI 可以成功检测到硬件。

如果你能帮助我解决这些问题,我会非常感激^_^。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您与我们联系。

    1. 您能否确认所使用的固件和 GUI 版本? GUI 中的 FW 版本标签是否反映了系统中加载的实际固件?
    2. 由于您能够使用 DLPC900 LightCrafter GUI、我假设您可以选择通过 USB 对 DLPC900 系统进行编程。 此假设正确吗?
    3. 请在 GUI 左侧共享“Status"窗口“窗口的快照。

    此致、
    Aishwarya