This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC300:适用于 DLPC300 的软件和固件

Guru**** 2534710 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC300, DLPR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1527583/dlpc300-software-and-firmware-for-dlpc300

器件型号:DLPC300
主题中讨论的其他器件: DLPR300

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 基于 DLPC300 (DLP3000) 的 DLP LightCrafter 模块 。 我正在尝试下载 DLPR300 固件 、但 TI.com 上的下载链接返回错误 (EdgeSuite/Akamai)。

这是我得到的错误:
An error occurred while processing your request. Reference #30.ddbd7768.1750055496.5dd2961e

我尝试了多个浏览器、清除了缓存和 Cookie、甚至使用了美国的 VPN、但问题仍然存在。

是否可以得到:

  • a. 工作直接链接 到 DLPR300 固件.bin ()、

  • 完整 LightCrafter GUI +固件捆绑包 与 DLPC300 兼容?

非常感谢您的帮助!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse

    该文件是一个安装程序、需要您填写美国政府出口许可。  您找到了这个页面吗?  我可以下载、但我也是 TI 员工。  我在我的家用电脑上使用外部帐户尝试了它,并收到类似的错误消息, 我不能绕过批准。

    我们必须从我们这边来调查这一点。  很抱歉给您带来不便。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我可以确认我没有收到任何 美国政府出口批准页面。 感谢你的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次向 Jesse 问好:

    当我使用我的外部测试账户时、我也经历了同样的体验。

    请接受朋友邀请、看看我们能做些什么。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    感谢您接受我的朋友邀请。  请查看我发送给您的私人消息。

    菲齐克斯