This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000UV:DLP7000UV 适用于 308nm 的反射

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000UV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530594/dlp7000uv-dlp7000uv-is-suitable-for-reflection-at-308nm

器件型号:DLP7000UV

工具/软件:

尊敬的

 1.我想询问有关 DMD 芯片的内容如下:
DLP7000UV 是否适用于 308nm 的反射成像?
2.如果适用,可以实现的反射率是什么,具体的工作条件是什么,可以达到的使用寿命是什么,可以提供相关的规格(关于 308 或接近 308 带的具体测试结果)
3.如果不适用,我是否有其他推荐的芯片与 308nm 波长兼容(具体操作条件为 308nm,100mW/cm ²,连续使用寿命超过 200 小时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我们的任何 DMD 都不能远低于 355。  308 时、窗口玻璃几乎是不透明的、超出了数据表中规定的波长范围、即使对于 UV DMD 也是如此。

    菲齐克斯