This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:是否可以提供 8.4.0 版的纯蓝色 LED 固件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530483/dlp4710evm-lc-can-you-provide-me-a-blue-led-only-firmware-of-version-8-4-0

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLPA3005DLPC3479

工具/软件:

您好、TI 专家!

版本 8.3.0 的 DLPC3479 固件存在错误。  将模式从 Light Ctrol 更改为模式 4 时会发生此问题。 在最新版本的 DLPC3479 固件 8.4.0 中、此错误已得到解决、如发行说明中所述“修复了一个错误、该错误在极少数情况下可能导致主控制器和辅助控制器在使用光控制模式后不同步。“  但是、我只有适用于蓝色 LED 的 v8.3.0。 您能否仅提供 LED 缓冲区的最新版本 (PIN 映射 1 和映射 2、DLPC3479_DLPA3005_i2c0x36)

非常感谢!

希望你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WD、

    我已将其分配给该平台的合适人员。  他们应该在周末后与你一起回来。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WD、

    请接受我的友谊请求,我将离线分享此.

    此致、

    Aaron