This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:BPConvertTool 不起作用

Guru**** 2534370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1529543/dlp2021-q1-the-bpconverttool-does-not-work

器件型号:DLP2021-Q1

工具/软件:

我们已经测试了位平面转换器工具。 但我们只有 6 个红色 bin 文件。 这些文件是 BP 文件吗?
您可以查看下图了解更多详细信息。
那么我们如何获得其他蓝绿色 bin 文件、以及如何获得大小应该为 40KB 的 BPP 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    我已请团队的另一位成员帮助回答您的问题。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:
    生成的输出文件确实是位平面二进制文件。
    然而,我仍在努力弄清楚为什么你只有 6 个红色的 Bitplane 二进制文件,没有蓝色或绿色的 Bitplane 二进制文件。
    您能否确认您是否更改了 input_args_bmp.xml 文件中的任何参数值?

    如果可能、您能否共享输出二进制文件和 input_args_bmp.xml 文件?

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我只能上传图片。  如果您可以向我发送您的电子邮件地址、我可以使用电子邮件发送输出二进制文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、

    如果他还没有, Siddharth 将尽快与你联系。 请将他添加为 E2E 上的朋友、并向他发送一条私人消息、以便我们确保电子邮件的安全。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly