This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:使用 Python 进行无头控制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1531143/dlp4710evm-lc-headless-control-with-python

器件型号:DLP4710EVM-LC

工具/软件:

您好、是否可以“无头“执行控制 DLP4710EVM-LC 的 Python 代码(即,不需要用户与 DLPRegisteredEVM GUI 工具等软件交互)? 至少有两种技术实现的可能性、但我找不到文档、无论是否支持其中任何一种:

  1. 在独立的 Python 脚本中导入所需的 Python 模块(由 GUI 工具在内部使用)
  2. 在某种无头模式下启动 GUI 工具、让其执行 Python 脚本、并在脚本执行完成时退出

这可以通过上述方法之一(或完全不同的方法)来实现吗?

谢谢&此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus,

    我们已将其分配给我们的软件团队。  他们明天就应该回到你的身边。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    您能否分享在无头模式下运行 python 脚本或运行 GUI 工具的原因?

    1.目前我们有基于 C 语言的 API (LINK) ,它可以独立运行并具有 GUI 工具的功能。

    此致、
    Kirthi Vignan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在进行一个复杂的设置,其中包含~10 个不相关的 硬件和软件组件,所有这些组件都有精心设计的 Python 模块,用于对单个功能进行精细控制,我们希望直接从 Python IDE 操作系统,以实现快速原型设计,并且只需很少的用户交互。 DLP 是我们 Python 工作流程中的最后一个“缺少链接“。

    不过、与此同时、我们发现了如何在从我们的 Python IDE 启动的独立 Python 脚本中使用随 DLPRegisteredEVM GUI 工具分发的 Python 代码。 唯一缺少的组件是 64 位版本的 cyusbserial.dll、我们直接从 Infineon 网站下载该软件包(该软件包还包含 32 位版本、与随 GUI 工具分发的版本相同)。 因此、原始问题不再与我们的特定用例相关(但可能仍与其他用例相关)。

    此致、
    Markus