This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:Composer 版本

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS99000-Q1, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1526746/dlp4620sq1evm-composer-version

器件型号:DLP4620SQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS99000-Q1LM3409

工具/软件:

你好。 到目前为止,我一直在使用作曲家 1.17,但最近我下载了使用作曲家 1.19 构建工程文件的 bin 文件,从那时起,激光驱动板已损坏,激光器打开得太亮,然后死亡。 Composer 1.19 与 1.17 之间是否存在区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Myungjin、

    Composer v1.19 仅具有与照明调制相关的修改(仅限时序)。 没有任何变化会影响激光器的驱动强度。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近,几个激光驱动器板已经死亡。 我认为这不是由作曲家版本引起的,但我问,因为这个问题发生在更改作曲家版本后。 然后、您能否详细解释一下控制程序的同步周期? 如果我降低该值、亮度就会变亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myungjin,

    理想情况下、TPS99000-Q1 SYNC 信号与 DRV_EN 一起用于将外部 LED 驱动器开关与 DLPC230 序列时间轴对齐。 在我们的参考设计中、SYNC 信号驱动 LM3409 的 COFF(恒定关断)引脚。 SYNC 信号上的高电平表示照明开启时间周期。 SYNC 信号为低电平将阻止 LM3409 开启 PFET 并启动新的脉冲。

    这在您的系统上可能有所不同、我假设您未使用 LM3409 LED 驱动器。 请问您是如何使用 SYNC 信号的?
    如果需要、我们还可以通过电子邮件直接与我们的硬件专家进行对话、以了解激光驱动器有哪些损坏。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指控制程序中的 SYNC 周期。  

    我想知道为什么当同步周期减小时亮度会增加。

    当 SYNC 周期为 210 时、为 7.03us、当 SYNC 周期为 30 时、为 1.03us。  

    什么是 7.03us、1.03us?  

    我想是 7.03us、1.03us、Toff。 根据 LM3409 数据表、Toff 的公式如下。

    但是、在 TI EVM 和 LGIT 激光板中、ROFF 为 6.8k Ω、并且未 连接 COFF。  

    在这种情况下如何计算它? 什么是 V0?

    当同步降低时、即使只有激光的红色发射、蓝色和绿色也会发出轻微的发射。

    即使同步 210 也是相同的、但当降低到 30 时会变得非常严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 LM3409 电路。  

      R、G、B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    请查看以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1522950/dlp4620sq1evm-increasing-the-optical-power-cause-lasers-of-different-colors-to-turn-on

    看起来我们的一名工程师在您的电路中推荐了一个保护二极管(齐纳二极管)、但我在电感器后面和 LED 电路之前没有看到二极管。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    齐纳二极管没有解决这个问题。 没有其他方法吗? 请告诉我如何计算同步周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myungjin,

    对延迟的回复表示歉意。 我已请求我们的一位硬件专家帮助您解决此问题。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    您说的是在电路板损坏之前、齐纳二极管已经就位了吗? 您现在可以确认是否损坏了 FET? 此处使用的 FET 可能已因超过 V_DS 击穿电压而损坏。  V_DS 击穿可能导致电流泄漏、因此您的其他激光器会光照暗淡、因为激光器对电流变化特别敏感、尤其是当它们暴露在其工作限制范围内的更高水平时。

    我与我们的工程师交谈过、他回答了前一个问题、他们说同步周期会产生最小的差异。  LM3409 驱动器不用于驱动激光器、而是使用恒定关断模型(如上所述)以及 t_off 计算。

    建议您在继续设计之前充分了解 LM3409。  例如、在计算平均电流时、我们的工程师建议在安全侧计算较低的值、因为越高可能会造成损坏。

    如果激光开启得太亮,然后死亡,这可能是因为平均电流过高,例如。 借助 LM3409 提供的锯齿波形、激光可能很难关闭、并有足够的时间进行冷却、而无需其他冷却机制。 在过高的电流水平下运行会烧毁激光。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想详细了解同步周期。 它与 Coff、roff 有关。 当前 EVB 的 ROFF 为 6.8k Ω、并且未连接 COFF。 那么、我在控制程序中更改的同步周期是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myungjin:

    请参阅此 主题。 LM3409 不适用于激光照明、我们的其他工程师应能通过电子邮件离线帮助您。 我将关闭这个线程,因为它似乎 LED 驱动器将不会工作的激光照明,可能是一个原因,它被损坏。

    此致、
    Michael Ly