This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:申请 LM3409 功耗和改进功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1530854/dlp4620sq1evm-ask-for-lm3409-power-and-improvement

器件型号:DLP4620SQ1EVM
主题:LM3409 中讨论的其他器件

工具/软件:

我试图解决电流流经 R、G、B 的问题、这取决于同步引脚的条件、即使当 R、G、B 的 DAC 限制 0、0、0 通过 TPS99001 输入时也是如此。
具体而言、当同步周期 30 代码、同步脉冲宽度 3 代码应用于 TPS99001 中的 LM3409 时、并且将 18V 电源应用于 LM3409 的电源并检查电流时、确认电流流经 R、G、B

在此期间、平均电流为 226uA

我想知道 LM3409 的开关时刻是否存在电源短缺、因此我将电源设置为 18V 至 28V、并进行检查。 当我向 R、G、B 施加 DAC 限值 0、0、0 和同步周期 30 代码、SYNC 脉冲宽度 3 代码时、我确认电流减小了。(226uA→146uA)

另一方面、当 I 将功耗降低到 11V 时、平均电流增加了。(226uA→146uA→368uA)

使用同步引脚控制 SW 频率似乎存在限制、
剩下的就是电源控制。 这种现象是由于缺乏力量造成的吗?
此外、可以通过使用另一个 CCM DC/DC 转换器来改善这种现象吗?

此外、在这种情况下、您是否会建议我在制作改进板时申请任何产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    该主题已分配给汽车团队。  他们明天就会回来。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    正如我在这一 主题中所说的LM3409 LED 驱动器不适用于激光照明 。 我相信我们的一位工程师在过去就这件事向您发送了消息、并提供了您当前正在使用的激光套件的一些信息。 请遵循他们的建议。 我会通知他们跟进您和您的同事。

    此致、
    Michael Ly