主题:LM3409 中讨论的其他器件
工具/软件:
我想我误解了这个问题。
这种现象是、当同步周期降低以增加亮度从而使其更亮时、
不需要的电流来自 R、G、B
我 以前误解过这个问题是由噪声引起的、
当达到红色使能时序时、绿色和蓝色栅极源已打开、电流流动、
但是、问题 是、即使每个 DAC 限值为 0、同步周期降低时也会有电流流动。
示波器数据下方相同 0 DAC 限值、但由于同步周期、电流输出不同
黄色:激光红色电流(1A/刻度)
绿色:激光红色电压(5V/刻度)
*同步周期 30(激光轻微开启) 

*同步周期 210(激光关闭) 

如您所述、用于 LED_COMMON_ANODE 峰值电压保护的齐纳二极管分流电路 应有效、
但 这尚未解决、因为原因是电流因 DAC 限制而发生故障、而不是噪声。 
我认为这个问题来自 LM3409 输出生成。
当然、耳塞和耳塞会消除这种噪声、
但我知道 TPS99001 的 SYNC 引脚具有相同的功能
该信号由 DLPC230 Control Program 的 Pulse 控件控制 

SYNC 周期 210 无法完全驱动电流(左)、但 SYNC 30 优于 210、
由于 亮度的原因、我应将同步周期设置得更低


这是否意味着使用 LM3409 无法解决此问题?