This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:DLPC230TZDQQ1、TFP401AIPZPRQ1

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532065/dlpc230-q1-dlpc230tzdqq1-tfp401aipzprq1

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP401A

工具/软件:

DLPC230TZDQQ1 我们正在寻找用于信号完整性仿真的 IBIS 模型、也是部分 HDMI 接收器 TFP401AIPZPRQ1 善意分享经验证的模型。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    对于 DLPC230、它位于 dev.ti.com 上的 Resource Explorer 下。  您还可以在该区域找到许多其他有用信息。   https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AOcFZTC98TMP.QWGEVq4VQ__DLP-AUTOMOTIVE-DEVICES__coGQ502__LATEST 

    对于 TFP401AIPZPRQ1、我没有在 TI.com 上看到此链接。  请在 E2E 上仅针对 TFP 器件提出一个单独的问题。  问题将发送给该器件的专家、他们将能够提供更多信息。  目前、该线程已路由到负责 DLPC230 的团队、我们没有 TFP401A 器件的信息。

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢文件。 一旦我下载了 IBIS 文件、它就会显示在.zip 文件中、我在里面看不到.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DLPC230_5F00_ibis-_2800_1_2900_.zip

    请参阅随附的文件。  也许您的 PC 上有一个扫描仪来阻止它。  此处附上了 IBIS 的 zip 文件。  如果是这样、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    当我解压缩它时、它显示 txt 文件、然后查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    IBIS 模型以.txt 格式提供。 但是、内容采用业界通用 IBIS 格式并可用于仿真。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya