This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:光学工作台的安装选项

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1532296/dlplcr65evm-mounting-options-for-optical-table

器件型号:DLPLCR65EVM

工具/软件:

早上好、

我打算将 DLPLCR65EVM 集成到光学桌上的精密光学装置中。 TI 是否为此评估模块提供机械安装或固定装置来支持精细 XYZ 转换和角度对齐(例如,倾斜/倾斜)、或者您是否推荐任何兼容的第三方安装解决方案?

如果没有、您是否建议使用另一款更适合光学表的 DLP 产品?

此致、
Alex Montes McNeil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    如果您转到 TI.com 上的 DLPLCR65EVM 产品页面 并转到“设计文件“部分、DLPC148.zip 具有两种 DMD 类型的两种安装概念、但您需要查看“标准“类型。 文档 2511654-s600-MtgConcept.pdf 将提供此详细信息。

    我不得不询问我的团队有关光学表的信息、但我们通常会设计用于光学表的系统。 如果您需要更多信息、请告知。

    此致、

    Aaron