This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:衍射效率

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1533266/dlp7000-diffraction-efficiency

器件型号:DLP7000

工具/软件:

大家好、我对 NIR 区域的衍射效率有疑问。

我发现 DLP7000 具有大约 13um 的像素间距、符合以下图像的要求((www.ti.com/.../dlpa083b.pdf 6 页的= 1750915575976&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBENANO-3P-C2100、ts =第 6 页) 

NIR 区域是否也有衍射效率(例如 700nm 至 1500nm)?  我想检查效率是否超过 0.5、因为我们也有 NIR 区域。





此外、我会将该 DMD 用于高光谱成像、因此恐怕衍射光对 13um 像素间距而言会差得多。

是否有可见像素间距为 13um 且 NIR 区域 (700nm - 1500nm) 的图片?

 



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Suhyun Shin、  

    上面链接的 DLPA083 文档 仅讨论了 可见光波长下的 DMD 衍射效率、但不涵盖 NIR 区域的衍射效率。 我强烈建议查看 TI.com 上的 DMD 衍射效率计算器工具、该工具是由 DLP 光学团队创建的。 该 计算器工具 可用于帮助了解如何根据特定 DMD 输入参数对 DMD 衍射模式和效率进行建模、并根据您的特定设计建模、但最重要的是、计算器工具可帮助对 DMD 衍射模式和衍射效率进行建模!

    下载计算器工具后、下载的文件夹中会嵌入一份用户指南、帮助您设置该工具、并说明如何使用该工具进行分析。 下载后、您将能够将参数((DMD,像素间距,倾斜角,所需波长等)放入中、计算器工具将为您提供衍射效率图以及投影孔径的外观(它会为您提供所需的图像)。  

    DMD 衍射效率计算器工具可从以下位置下载:  https://www.ti.com/tool/download/DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR 

    此致、  

    Tristan Bottone