主题中讨论的其他器件:LM3409、
工具/软件:
你好
我对 LM3409 有疑问。
1.在 DLP4620SQ1EVM 电路图中、ROFF 和 Coff 未单独连接、同步周期似乎在 TPS99001 中设置。 和 6.8k Ω 串联。 是这样吗?

2. 在 LM3409 数据表中、有一个开关频率公式。 为了了解 Toff、我需要知道 Coff 和 roff、那么如何计算开关频率呢? 什么是 η ? 大约 0.95?


3、 我想尽可能减少 ΔiL μ V-PP。 怎么会这样呢? 我不知道如何计算 roff 和 coff、因为它们没有连接。

ΔiL 将 μ C-PP 设计为接近“0",“,我、我是否应该将 LM3409 更改为另一器件?