This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021LEQ1EVM:【支持申请】如何将自定义图像加载到 DLP Composer 项目中

Guru**** 2534750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1533249/dlp2021leq1evm-support-request-how-to-load-custom-images-into-dlp-composer-project

器件型号:DLP2021LEQ1EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLP2021-Q1

工具/软件:

尊敬的[TI 支持/DLP 团队]:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在使用 TI DLP 平台、特别是 DLP2021-Q1 我想通过系统投影自定义映像。 为此、我尝试使用 DLP Composer 软件配置一个新序列、其中包括用户定义的 BMP 或 PNG 图像、然后将其构建到闪存映像中以进行部署。

但是、在我收到的 Composer 环境中、可以选择创建 新工程 似乎不可用、每当我尝试添加自定义映像文件时、都会收到一条错误消息、指出文件类型不受支持。
有趣的是、项目中提供的默认示例 BMP 图像能够正常工作、这使我相信我的 Composer 版本可能是功能有限的受限版本或预配置版本。

我非常感谢你对以下几点的指导:

  1. 使用 DLP Composer 通过自定义图像输入创建新序列的正确过程是什么?
    (例如,新工程创建,映像导入,序列映射,闪存构建, 等)

  2. 要在 Composer 中成功使用、建议或要求哪些图像规格和格式限制(例如,色深,分辨率,压缩)?

  3. 如果我使用的 Composer 版本有限、您能介绍一下相应的全功能版本(例如 DLPC137 或类似版本)以及下载和安装说明吗?

  4. 是否有任何特定的 Composer 版本是必需的或建议的、以实现与的兼容性 DLP2021-Q1

提前感谢您的支持。 我期待您提供详细的指导、以便我能够有效地进行开发和测试。

此致、

MYEONGJAE